结果:找到"光电二极管 放大电路",相关内容1000条
  • 静电二极管如何识别判断?
  • 静电二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的关键组件。它们通过在电路中短路高电压尖峰来工作,保护敏感元件免受损害。1.外观识别首先,识别静电二极管可以从其外观开始:标记和编码:静电二极管通常会有特定的型号和标记,例如“SMAJ5.0A”表示是一种5V的TVS二极管。通过型号可以直接获取其主要电气特性。封装类型:静电二极管的封装多种多样,常见的有DO-15,DO-214AC(SMA),DO-214AB(SMB)等。封装信息通常会印在二极管的表面。颜色和形状:尽管这些参数不如标记和封装类型直观,但在特定品牌或系列中,特定的颜色和形状可能会提供一些线索。2.技术参数了解了解静电二极管的技术参...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静,ESD,,静 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-06 15:25:00
  • 静电二极管有什么特点?
  • 静电二极管是一种用于保护敏感电路免受瞬态电压和静电放电(ESD)影响的半导体器件。其工作原理是在电压达到预定值时迅速导通,吸收过高的电压,以保护后续电路。静电二极管在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,尤其是在提高产品的抗干扰能力和延长使用寿命方面。静电二极管的基本特点快速响应:静电二极管能够在极短的时间内(通常为皮秒级)从高阻态切换到低阻态,有效地抑制瞬态电压。大电流承载能力:在短时间内,静电二极管能够承受高达数千安培的电流,保护电路不受损害。低电容:为了不影响数据线或信号线的信号完整性,静电二极管通常设计有低电容特性。双向保护:有些静电二极管设计为双向器件,能够同时对正向和反向瞬态电压提...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-21 09:41:00
  • TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
  • TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,静 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
  • 选择ESD器件应该遵循的五点要求你是什么?
  • ESD静电二极管在电路应用中应该要注意以下五个要求:(1)选择ESD静电保护器件注意:•箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压•电路电压不超过保护器件工作电压•低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线ESD静电二极管规格书下载:ESD8D36VDFN1006210826_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ESD静,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-08 10:41:00
  • MDD二极管简易直流稳压电路及故障处理
  • 二极管稳压电路在工作时,突然出现故障,如果出现故障时,应该如何处理呢?MDD二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。如图所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压电路。电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。二极管规格书下载:ESD3Z3.3LSOD-323210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-28 09:39:00
  • ​高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路CN5710
  • 概述:CN5710是一款电流调制集成电路,恒定输出电流可达1A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5710的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。CN5710具有外围元器件少,使用方便,可实现多种模式调光,效率高等优点,非常适合便携式产品的应用。CN5710采用5管脚SOT89封装。特点:工作电压范围:2.8V到6V芯片内部集成有功率晶体管低压差:0.25V@800mALED管脚输出电流可达1A输出电流精度:±5%芯片温度调制功能过流保...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 驱动 集成 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 15:40:00
  • 静电二极管ESD选型事项
  • ESD一般用于各类通信端口静电防护,在一些高速数据线路,比如USB3.0、HDMI、IEEE1394等接口,ESD静电保护二极管的结电容应尽量选择小的,以避免影响通信质量;ESD有单向(A)和双向(C)之分,根据工作的信号进行选择,单极性的信号可以选择单向的ESD或双向的ESD,双极性的信号要选择双向的ESD;具体选择什么型号的ESD静电二极管做静电防护,还需要在专业的电子工程师指导下选择。静电二极管规格书下载:MMBZxxxAL-Series-SOT-23.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 静 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-20 14:12:00
  • 紫外发光二极管的结构和技术特点
  •   紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。  紫外发光二极管的结构  它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。  发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-23 15:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: